This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:脉冲负载 SOC 跟踪精度

Guru**** 2599055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921378/bq40z80-pulsed-load-soc-tracking-accuracy

器件型号:BQ40Z80

我的应用将一次消耗高达10A 的脉冲电流负载几十毫秒。 从数据表中我看到"在正常模式下、bq40z80以250ms 的间隔执行测量、计算、保护决策和数据更新。" 此部件是否能够准确跟踪电池的充电状态? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seth、

    我们将对此进行研究、并尽快做出响应。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seth、

    在 BQ40Z80中、库仑计数器用于在充电/放电期间准确跟踪 SoC (请 参阅 TR 的第7.1节)、在一段时间内集成电流。 这意味着 SoC 不应受到短路电流脉冲的影响、因为它是在一段时间内测量的。

    但是、可能会错过由短脉冲引起的压降。 除非您的应用不能承受由于高负载尖峰而导致的短暂压降、否则这不应成为问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的解释。 我唯一能找到的与"时间周期"相关的值是数据表中提到的250ms 间隔。 这是否意味着在下一次测量之前、有一个短暂的测量周期后跟一个250ms 的间隙? 如果是、实际测量周期有多长? 如果电流脉冲发生在250ms 的间隔内、我假设跟踪的 SoC 的精度逐渐降低?

    这些脉冲是不规则的;例如、在下一个脉冲之前可能有10ms 的脉冲和1分钟的延迟。


    应用将能够承受与高电流尖峰相关的压降、因此没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seth、

    我相信无论延误与否,都不会错过这个机会。 它不会每250ms 进行一次测量、我相信它会在该时间段内进行积分。 因此、对于您的应用、它仍应准确跟踪 SoC。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢、这很有道理。 它在250ms 周期之外花费了多少时间? 它是否不是在这段时间之外进行积分? 如果它一直在积分、那么为什么在数据表中提到250ms 周期? 或者、它是否持续测量、但每250ms 仅更新一次测量结果? 数据表中的措辞将"测量、计算、保护决策和数据更新"全部分组在一起、并不指定何时执行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seth、

    是的、它在250ms 周期内持续测量和集成、然后每250ms 更新一次结果。

    库仑计数的集成是通过集成16位 Δ-Σ ADC 来完成的、该 ADC 会极大地对信号进行过采样。 因此、您不必担心丢失脉冲。

     我们另一个器件的本应用报告(第3章)可能有助于更好地了解库仑计数。 尽管 bq40z80中的一些细节会有所不同、但总的来说运行原理与 bq40z80相同。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon