请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681EVM-002 主题中讨论的其他器件:TPS53681、 CSD95490Q5MC
大家好、
在 Fusion Digital Power Designer 中、我们可以看到 TPS53681数据表中未列出的"mFR_SPECIFIC_20"号列表。
1. 对于 TPS53681、应在该寄存器中写入什么内容?
2.是否可以设置单相? 不过、VOUTA 在 EVM 中具有6个 FET (CSD95490Q5MC)。
此致、
北井高桥