This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:IN 引脚上的源极

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921917/ucc27211-source-on-in-pin

器件型号:UCC27211

大家好、  

在数据表中、有如下描述。  也就是说、HI/LI 上的源信号应该是一个低阻抗、如果使用一个高阻抗的话、需要增加旁路电容器。  

如果是、 请检查以下电路是否正常。 或需要如上所述添加旁路电容器、以及如何判断电容器的电容。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    UCC21225是一款具有增强型隔离的4A/6A 驱动器、如果您只是在桥式配置中驱动功率晶体管、则可能不会将 UCC27211串联。  

    为了解决您的初始问题、需要使用电容、但 HI 和 LI 上的电流滤波器会在输入上产生大约5.3us 的缓慢 dv/dt 信号。 我们的驱动器输入级旨在接受 HI 和 LI 上的快速 dv/dt 信号。 Rin 和 Cin 的大小应确保 Rin <=100欧姆且 Cin <=300pF。

    此致、

    -Mamadou