请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25060 尊敬的先生/女士:
我在设计中使用的是 BQ25060、但遗憾的是、无论电池电压如何、VOUT 始终约为4.2V。 我从 BAT 引脚读取的电压为3.01V、数据表显示在最小调节模式(2.9V <VBAT<3.6V). )下、输出电压应约为3.6V 我从 VOUT 引脚读取的恒定电压为4.2V、与电池电压无关。 此外、BGATE 和 VOUT 电压是相同的。 因此、电池无法通过 P 沟道型 MOSFET 获得充电电流。
请给出建议。
非常感谢