This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:连接到两个 LM5170以进行四相设计

Guru**** 2445150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921520/lm5170-connection-to-two-lm5170-for-4-phase-design

器件型号:LM5170

大家好、

我的客户正在使用2个 LM5170 EVM 并联放置以进行同步和四相设计

在 DS page 35中、图42显示了多相连接  

但是、以下引脚并未在针对此类设计的连接的 DS 中指定

请帮助详细说明连接建议  

  1. OVPA
  2. OVPB
  3. UVLO
  4. SS
  5. nFAULT
  6. IPK
  7. EN1
  8. EN2.
  9. Isata
  10. 振荡器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅下图以了解并行连接:

    (1)使用60引脚接头和带状电缆连接两个 EVM (有关内部连接、请参阅 EVM 原理图)

    (2)将跳线接头应用到显示为红色 条的位置。

    (3)在第一块电路板上安装50k 至 R4、这样可以在施加源极电压时使电路自动启动。

    (4)在背面 D3旁边的两个较大的外露焊盘上焊接一个铜带。 这将禁用断路器功能。

    (5)更改蓝条跳线接头的位置以更改功率流方向。  如图所示的位置将电路设置为降压模式。 将跳线接头移到另一侧可设置升压模式。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的详细回复、但您发布的图片似乎是腐败的。

    您可以再次上传吗? 或发送到我的电子邮件。

    感谢您的支持~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再试一次:

    e2e.ti.com/.../4-phase-EVM-setup.docx

    谢谢、

    Youhao