This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:负载电容

Guru**** 2626955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921777/tps22948-load-capacitance

器件型号:TPS22948

你好

数据表显示、输出引脚上的18nF 是最佳选择、但我的应用在输出引脚上的负载电容为1uF、或者可能为2u2。 是否允许这样做、您能告诉我该负载电容对运行会产生什么影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive、您好!

    使用 TPS22948驱动1uF 或2.2uF 的电容负载没有问题。 数据表上建议的18nF 电容假设负载电容与长电缆(本质上具有电感)远下行连接。  

    在这种情况下、我们建议在器件附近放置一个18nF 电容器、以实现最佳短路性能。 在您的情况下、如果负载靠近器件、则可能不需要18nF 电容。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。