This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:电流监控器精度

Guru**** 2524480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921474/tps27s100-current-monitor-accuracy

器件型号:TPS27S100

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS27S100B。

您能否告诉我、当电流监控器使用1% Rimon 时、如何计算其精度? 我想在 数据表中了解有关 DK (IMON)/K (IMON)的更多详细信息。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    有关高侧开关的电流感应精度的更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae08/slvae08.pdf

    检测电路的精度取决于流经器件的负载电流。 然后、使用的 R_IMON 会进一步影响精度。 在您的情况下、R_IMON 仅会影响+-1%的最终精度。 我认为这里使用的 R_IMON 的精度不会令人担忧。

    感谢您选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的快速回复。 我了解到感测电路的精度取决于负载电流。

    您能不能更详细地介绍一下 DK (IMON)/K (IMON)

    当负载电流为1A 时、K (IMON)= 500±3%

    当负载电流为0.1A 时、K (IMON)= 500±5%

    则应考虑 R_IMON 精度。

    是这样吗?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    你是对的。 第一个考虑因素是器件精度。 这取决于您的负载电流。 那么您可以考虑 R_IMON 的精度。

    例如:

    如果 I_LOAD=1

    K (IMON)= 500 +/- 3%

    对于1%的 R_IMON、假设完美探测/读取电压、 则使用此器件和电阻器在1A 时的系统最终精度为500 +/- 4%。