This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540整合到 UCC28950的 PSpice 仿真中。 错误:没有瞬态部分

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920927/ucc21540-ucc21540-incorporated-into-pspice-simulation-of-ucc28950-error-there-are-no-transient-section

器件型号:UCC21540
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好:

我正在尝试将 UCC21540整合到 UCC28950中以对我的设计进行仿真。

我遇到一个错误:"在...中没有瞬态部分 "  

仿真开始、工作了一段时间、我可以看到结果、看起来很有希望、但随后它会中断并出现此错误。

您能不能提供建议、我在这种模拟中的错误在哪里?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KostaL、

    您是否曾尝试仿真过 UICC28950? 我正在尝试弄清错误的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don:

    我已经使用定制变压器和整流方案仿真了 UCC28950、运行正常。

    我用仿真迭代缓慢移动、尝试不会破坏成功的仿真。  

    如果您给我工作电子邮件、我可以为您提供我的仿真设计。 我不想将此设计公开。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kostal、您正在使用哪种仿真工具?

    您能不能帮助解决问题、无论是 UCC21540还是 UCC28950? 您可以尝试将 UCC21540替换为电压控制型电压源进行仿真。

    请告诉我们您的结果。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wei:

    我已从 TI 网站 https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation 下载 UCC28950瞬态 PSpice 模型

    我只将输出变压器更改为专有变压器设计。 该仿真运行良好。  

    然后、为了更接近实际设计、我已经为 UCC21540更换了脉冲变压器和栅极驱动器。

    此类修改在有效波形下的运行时间约为4ms、然后随着我上面提到的误差而停止。 错误点是、对于 UCC21540、没有瞬态模型。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostal、我 认为这可能是因为加密。 我正在与团队合作、为您获取在 TI.com 上发布的未加密模型。 请耐心等待、可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wei:

    感谢您的支持。 我将等待未加密模型。

    此致
    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kostal、我和团队一起检查、模型未被键入。 我一侧的模型也运行良好。

    您能不能仅构建驱动器原理图来仿真他自己的驱动器? 它将简化设计并缩小问题范围。 明白了吗?

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wei:

    我似乎已经解决了这个问题。

    我最大的错误是使用 UCC28950 TI 仿真设计作为我设计的画布。

    当我创建了一个空白文件并将原理图从 UCC28950 TI 仿真设计复制到该文件中并且将 UCC21540原理图也复制到该新设计中时,指向库并创建了我自己的仿真配置文件,我就不再遇到错误(至少现在是:-))。

    我希望在这样的配置中能够继续进行仿真。 感谢所有的意见。

    KostaL