This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:效率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62746, TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921524/tps62746-efficiency

器件型号:TPS62746
主题中讨论的其他器件: TPS62743

您好!

我正在寻找降压转换器(3.6V 至1.2V)的几个选项、而 TPS62746的数据表图让我有点困惑。 该转换器似乎专门设计用于提供1.2或1.8V 输出、但显示了0.8V 至3.3V 各种电压下的效率曲线。 这些曲线还引用了错误的器件型号(他们说 TPS62743)、因此它们看起来像是从其他数据表中复制的、并且没有被正确的数据替换。

对于1.2V 和1.8V 输出、该器件是否提供了正确的效率数据?

谢谢、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    感谢您的反馈。  

    我们已经看到了排印错误、我们正在努力解决这个问题。  

    关于效率图、我将在两天内返回给您。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

     TPS62746数据表中1.2V 和1.8V 的效率图是正确的、只是一个拼写错误。  

    TPS62746是 TPS62743的一款器 件、仅有两个1.2V 和1.8V 的可编程输出电压、并且具有 VINSW 功能。 其余功能保持不变。 如果您希望 在输出电压上具有更大的灵活性、可以使用 TPS62743 (没有 VINSW 功能)。

    请告诉我是否可以为您提供进一步的帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您的确认、非常感谢。

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我现在将关闭此帖子。 如需更多支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin