This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:电路未对其输出电压进行升压

Guru**** 2812175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921665/tps61165-circuit-is-not-boosting-voltage-to-its-output

您好!

我们使用该电路为最大电流为20mA 的5个串联红色 LED 供电。 但是,当我们打开电源时,输出仅显示5V (即输入电压),而板上安装了 LED,则没有电压升压。

有人能帮我解决这个问题吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我无法查看附加的图片。 BTW、您是否在上电时输入了控制信号?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已附上上一次答复中的图片。

    是的、我在开启后尝试切换 Contol 引脚。 不会对电压进行升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们解决了问题。 感谢 Yuging 的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    恭喜!

    那么、您是否会考虑分享问题和解决方案?

    BR、

    Robin