This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:Vin 和 Vo 上出现尖峰

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921875/ucc28881-spike-on-the-vin-and-vo

器件型号:UCC28881

尊敬的团队:

这是来自台湾三角洲的 Kevin。

如果 IC 正在运行、客户将发现 Vin 大容量电容器和 Vo 上的尖峰。

如果我们移除 IC、输入大容量电容器将不会出现此尖峰。

因此、尖峰与该 IC 相关。

我们已经遵循 Webench 设计。

您对如何缓解这种情况有什么想法吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果我猜、这看起来像是输入端的高频噪声。  为了消除这种情况、您可以将输入大容量电容器拆分为2个、并在中间放置一个电感器以形成 π 型滤波器。

    消除高频噪声尖峰的另一种方法是减小 ESR 的尺寸。  您还可以添加与 ESR 较低的大容量电容器并联的高频旁路电容器、以降低 ESR 噪声。

    布局也会导致噪声。  每25.4mm 的电感约为10nH。  它们可以通过使布线尽可能短来减少这种情况。

    数据表中提供了有关布局的提示以及您可以遵循的布局示例。

    最后一点是噪声是真实的?  他们是否  使用 Tip & Barrel 测量在输入和输出端进行测量?  

    此致、

    Mike