This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相交流电源监控 SOC

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919831/3-phase-ac-power-monitoring-soc

主题中讨论的其他器件:MSP430F67641

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找一个可以测量三相电流和电压的 SOC。

请推荐该部件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    非常感谢您关注我们的解决方案、请查看此设计示例

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    我发现"MSP430F67641"比 MSP430F677X (A)便宜、有任何原因 共享该器件?

    此外、我们还需要帮助为选择合适的器件

    电流感测:电流互感器和负载电阻器

    2.电压感测:分压器值

    具有布局的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 就 MSP430而言、我们始终建议使用最大的器件、这意味着伞式器件、因为这能够最大程度地解决问题。 当然、如果您可以在应用中使用尺寸更小但仍需要最低功能集的设备、则没有任何不利之处。

    关于电流互感器和其他组件、请参阅相关参考设计的主页。 它包括所有设计数据、当然还有 BOM。

    此致

    Peter