This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790技术建议

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921796/bq25790-bq25790-technical-advice

器件型号:BQ25790

在为 IC 充电时进行 PD 处理时、它需要使用 d +、D -信号。 我的系统还使用这两个信号连接到计算机并下载软件。 如果我将 CPU 和充电 IC 的两个信号直接连接在一起、是否会发生冲突。 我该如何处理硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在启用自动检测的情况下、D+/D-线路仅在上电后的前2个信号中进行通信。  除非主机发送强制检测 I2C 命令、否则之后它们是高阻态。 在以前的充电器上、客户已将其他组件直接连接到 D+/D-总线、而没有任何问题、或者使用了 TS3USB221ARSER 等 USB 开关来关闭充电器 D+/D-线路。

    此致、

    Jeff