主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO
您好~
我们使用了 BQ40Z80、目前正在设置参数、并且遇到了以下问题:
1.TRM page.182、19.2.5.1已启用 PF A
QIM (位7):Qmax 不平衡
1 =已启用
0 =禁用(默认)
"1"表示永久故障检查? 或"0"表示永久故障检查
2.Settings->Protection -> Enabled Protections B
Bit0 Inside、与 TRM 不同(请参阅屏幕截图)
3.Settings->Configuration->DA Configuration
内部 BIT1/Bit0、不同于 TRM (请参阅屏幕截图)
Adam
此致、