This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:关于 BQ40Z80的永久故障

Guru**** 2596395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920311/bq40z80evm-020-about-the-permanent-fail-of-bq40z80

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

您好~

我们使用了 BQ40Z80、目前正在设置参数、并且遇到了以下问题:

1.TRM page.182、19.2.5.1已启用 PF A
  QIM (位7):Qmax 不平衡
  1 =已启用
  0 =禁用(默认)
  "1"表示永久故障检查? 或"0"表示永久故障检查

2.Settings->Protection -> Enabled Protections B
Bit0 Inside、与 TRM 不同(请参阅屏幕截图)

3.Settings->Configuration->DA Configuration
内部 BIT1/Bit0、不同于 TRM (请参阅屏幕截图)

Adam

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    默认情况下、Enabled PF A[QIM]位为0。  您需要将其设置为1才能启用它。

    此外、我在"值"列中看不到任何数据。  确保已连接良好的 BQ40z80 EVM、然后单击"Read All"按钮加载"Configurations"

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速回复。

    在 bqStudio 的设置中:设置->保护->启用保护 B ->[LSB][Bit0]为"RSVD_1"

    但 TRM 中提到的是  [LSB][Bit0]是"ASCC"(请参阅屏幕截图)。

    TRM 是否已更新?

    Adam

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像是 bqStudio 和 TRM 之间的不匹配。  这可能是 bqStudio 中的一个拼写错误。 让我咨询我们的固件团队、稍后再与您联系。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。

    Adam

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我还没有收到反馈。 让我再次检查一下、并将尝试在下周初提供一些答案。
    Andy