This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62243-Q1:适用于 CC2640的 TPS62243-Q1

Guru**** 2814595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TPS62243-Q1, TPS62740, TPS62243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921767/tps62243-q1-tps62243-q1-for-cc2640

器件型号:TPS62243-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640TPS62740TPS62243

您好!

我们正在开发基于 CC2640 (CC2640F128RGZ)的物联网产品。

此外、我们还需要使用降压转换器"TPS62243-Q1"。

我知道"TPS62740"是比"TPS62243"更受欢迎的器件、它包含一份有关 CC26xx 的应用报告。 (swra498)

但是、我们希望使用"TPS62243-Q1"、因为我们希望使用 TSOT23封装。  (您知道"TPS62740"没有 SOT23。)

是否有任何基于 CC26xx 的"TPS62243-Q1"的申请人报告? 那么、我们是否可以使用基于 CC26xx 的"TPS62243-Q1"?

谢谢、

Sangchul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangchul、

    目前、我们没有 TPS62243-Q1和 CC26xx.TPS62243-Q1的应用报告、IQ 高于 TPS62740、待机期间消耗的电流更大。  除此之外、使用 TPS62243-Q1时没有遇到任何关键问题。

    此致、

    Tanvee