This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:是否可以为此器件使用自举电阻器

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921797/tps54618-q1-is-it-ok-to-use-boot-resistor-for-this-part

器件型号:TPS54618-Q1

大家好、

您是否会检查 TPS54618-Q1是否可以使用启动电阻器? 还是只能使用缓冲器?

下面是有关 TPS57114-Q1的文章、我们不建议对 TPS57114使用启动电阻器。

因此、我想再次检查 TPS54618-Q1。

谢谢你。

此致、

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您可以在数据表中找到推荐的电路和元件。 您可以在这里看到、不使用引导电阻器。 自举电容器和栅极驱动器的内部充电电路都是针对此配置而设计的。 还明确建议将电容器类型用作自举电容器。 我强烈建议遵循这项建议。  

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    因此、我们不建议放置引导电阻器。

    如果客户对此器件有 EMI 问题、我们是否建议使用缓冲器 RC?

    谢谢你。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    要获得良好的 EMI 性能、布局良好并选择合适的输入电容器至关重要。 如果由于任何原因未能正确完成此操作、缓冲器电路可能会有所帮助。 但这不是默认建议。  

    此致、

    Juergen