This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:从待机模式恢复的条件。

Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921804/lm5161-the-conditions-to-come-back-from-standby-mode

器件型号:LM5161

大家好、

 

客户面临的问题是,即使 VCC 超过上升阈值3.98V 和 EN/UVLO 1.24V,开关操作也不会从待机模式恢复。

查看数据表中的7.3.10启用/欠压锁定、LM5161应在上述条件下开始标称开关操作。

 

是否有从待机模式恢复的条件?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    EN/UVLO 电压在1.24V 还是远大于1.24V?

    BST-SW 电压是否满足栅极驱动 UVLO?

    SS 电容器怎么样?

    任何波形都很好。

    -奥兰多