This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54628:最大 VBST 电容值?

Guru**** 2638355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921716/tps54628-max-vbst-capacitor-value

器件型号:TPS54628

数据表中仅显示使用100nF 陶瓷电容器。 不过,2.2uF 的电容是否可以使用,而不会产生任何不利的副作用?  我只是想减少电路板上使用的器件、因为在其他几个地方使用了2.2uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有检查过这么大的引导电容器、我检查了一些1uF 的部件运行良好、大 Cboot 会导致长时间为其充电至足够的电压、从而使 BST-SW 电压足够高、能够打开高 MOS。 因此、我建议保持100nF 或<1uF 的选择。

    裕昌