This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果我只有5V 电源轨、如何生成-21.5V 电压

Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15012, LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921176/how-to-generate--21-5v-if-i-only-have-5v-power-rail

主题中讨论的其他器件:PMP15012LMR16020

大家好、

如果我只有5V 电源轨、您能建议使用总解决方案来生成-21.5V/-0.5A 输出吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您需要考虑采用反相降压/升压配置的降压控制器/转换器。 请联系 BSR 组、也可以参阅 PMP15012等内容。

    谢谢、

    Yohao Xi、BCS 应用工程部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我认为 PMP15012可能会对我有所帮助。 我们期望的输入规格为21.5V/0.5A 和5V。  

    但我在应用手册中看不到设计过程。 您能告诉我我们是否有相应的设计过程吗? 谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 BUCK 组、或在 主题中使用 LMR16020创建新帖子、然后您的问题将转发给合适的工程师。

    我们是升压和降压升压组、很抱歉、我不知道负责 LMR16020的工程师。

    谢谢、

    Youhao