This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:输出禁用。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS65235-1, TPS61022, TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921450/tps61178-output-disable

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS65235-1TPS61022TPS61378-Q1

大家好、

TPS61178需要 PCH FET 来执行输出禁用。
是否有器件可以在没有 PCH FET 的情况下切断输出?

TPS65235-1 需要 I2C。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您的应用的输入电压范围 Vout、Iout 是多少?

    对于5V 输出电压应用、TPS61022具有真正的关断功能。 对于-18V 输出电压应用、TPS61378具有真正的关断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速回复。

    输入电压:8V
    输出电压:12V
    输出电流:1A

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    TPS61378-Q1适合您的应用。 输出端集成了一个负载开关 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的建议。
    此器件尚处于预发布状态。
    何时开始大规模生产?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    预计2020年9月底的 RTM 将会发布。