This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M DSEL D+ D-引脚配置。

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166900/bq25895m-bq25895m-dsel-d-d--pin-configuration

器件型号:BQ25895M

您好!

我使用的 BQ25895M 具有通用5V Vbus 输入源、而不是 USB 5V 输入源。

如何连接 D+ D-和 DSEL 引脚?

我没有使用任何 USB 握手协议、因为它不是插入 Vbus 的 USB 充电器。 它是一款设置为5V 输出的常规直流/直流开关稳压器、连接到 Vbus 输入。

我应该将它们保持打开/悬空、还是需要将它们连接到任何位置?

谢谢、

Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    D+和 D-引脚可以悬空或短接在一起。 如果它们保持浮动、则输入将被检测为"未知适配器"、并且您的输入电流限制将设置为500mA。 如果 D+和 D-引脚短接在一起、您将检测到 DCP 输入、并且输入电流限制将设置为3.25A。  

    ILIM 引脚可用于设置基于硬件的输入电流限制、以实现额外的安全性。 充电器将使用 ILIM 引脚和 IINLIM 寄存器设置之间两个输入电流限制中的较低者。 此功能可用于保护适配器免受过载情况的影响、即使输入检测允许通过软件设置获得更高的电流。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。

    我还有一个疑问。 DSEL 引脚怎么样? 应悬空或连接到任何位置?

    谢谢、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    DSEL 引脚需要通过10kOhm 上拉电阻器连接到逻辑轨。 以下  是数据表第6节中 作为参考的引脚说明:

    此致、

    James