This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:反相降压/升压应用中 TPS54331的仿真

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921551/tps54331-simulation-for-tps54331-in-inverting-buck-boost-application

器件型号:TPS54331

客户希望在 Vin=15V/Vout=-5V 且 Iout=1A 的情况下使用 TPS54331。 他们尝试在 TI.com 中下载 PSpice 模型以  首先使用 SIMetrix 实现仿真、但未能运行仿真电路。 您能否帮助检查它是否可以与 SIMetrix 中的 TPS54331 PSpice 模型配合使用? 您可以帮助为他们推荐示例电路吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    TPS54331 PSpice 模型具有内部 GND、可防止在反相降压/升压配置中对其建模。 关于示例电路,转换器的网页上有一个“用于具有集成 FET 的 SWIFT DC/DC 的反向电源计算器”,可用于帮助您选择组件。 SLVA317B 应用报告还介绍了此主题并使用了类似的转换器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kyle Patrick