主题中讨论的其他器件: TL431、 UCC28780
你(们)好
UCC28780EVM-002直接修改 TL431分压电阻"R24至38.3KΩ Ω"将成为12V 输出、是否需要修改其他器件?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
UCC28780EVM-002直接修改 TL431分压电阻"R24至38.3KΩ Ω"将成为12V 输出、是否需要修改其他器件?

您好、Kgo、
感谢您关注 UCC28780 EVM 设计。
最肯定的是、还需要修改其他几个器件! 还有多少其他器件取决于需要的新输出功率级别。
现有的电源转换级旨在在20V、2.25A 时提供45W 的输出功率。
如果您希望将 Vout 降低到~12V 并将输出电流规格保持在2.25A、则需要将变压器 T1更改为新的匝数比、将电流感应电阻器 R18-R21更改为更高的值以实现更低的功率限制、并根据新的匝数比调整 OPP 线路补偿、 VS 引脚上用于 Vin 启动的 R29和 R14以及基于新匝数比的更低 OVP 阈值、R10和 R15 (用于 RTZ 和 RDM)用于匹配新条件、R13用于降低适当偏置电流至 U2的值(ATL431B)。
2. 如果您希望 将输出电压降低至~12V 并将输出功率规格保持 在45W、则输出电流将增加至3.75A、您需要更改#1 (R18-R21除外)中列出的所有器件、并将 T1次级绕组更改为更大的导线尺寸、 将 Q1 SR-MOSFET 替换为将 RDS (on)器件、C8和 C9谐振电容器更改为更高 的值、将 L3和 L4 替换为更高的额定电流、并可能将 C16输出电容器替换为更高的额定纹波电流。
更改 成品 ACF 转换器的输出电压并不简单、因为钳位谐振与全 功率低压线路上的反射电压和工作频率相匹配。 如上所示、改变输出电压对许多组件具有广泛的影响。
我建议 您使用 新的目标要求填写 UCC28780 Excel 计算器工具(www.ti.com/.../sluc664) 、并查看所有新参数应该 是什么。
此致、
Ulrich