This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:参考设计源

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167255/uc3844-reference-design-sourcing

器件型号:UC3844
主题中讨论的其他器件: LM5021

您好的团队:

我正在为客户寻找一个低于要求的解决方案、我尝试使用 webench、它显示了 UC3844AN。 只是想确认是否有任何新器件建议? 太棒了!

1.直流/直流隔离,反激式
2.直流36-72Vin
3.直流5V9A 输出电压,总计45W。
4.温度范围:-40至125
5.最好有一个现有的演示来申请客户评估的样片。
效率为89%

e2e.ti.com/.../Vin36_2D00_72_2C00_Vout-5V9A-flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 UC3844、LM5021也可被考虑在内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

     我检查了 LM5021的规格、 在 webench 中使用参考设计似乎是不可行的。 您是否有一个或一个现有演示要申请?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP7917参考设计| TI.com 是使用 LM5021的设计、其规格更接近您的要求。