This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:设计支持

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167117/lm25149-q1-design-support

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

大家好、

我正在设计 LM25149双相电路。 请帮助回答我在下面的问题吗?

 

第一。 当有源 EMI 滤波器未使用时、应如何终止它们? NC 正常吗?

 

2。 RRT=9.52k Ω 开关频率2与下面的公式(3)不匹配。

RRT=9.52k Ω 时、典型频率应为2.1MHz。

请确认吗?

   

3号。  由于存在冷凝风险、我无法使用100kohm 之类的高电阻进行上拉。

EXTCOMP (5引脚)的上拉电阻和 PG 的上拉电阻可以是10k Ω?

最小值是多少?

4. 详细介绍了自适应死区时间方法防止交叉传导的行为。   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    1:对于 AEF 引脚、NC 是可以的。

    2:您是否使用最新版本的数据表? 最新的 LM25149数据表已更新为9.09kΩ μ s、更接近2.2MHz。 9.53kΩ 更接近2.1MHz。

    3:10kΩ 上拉电阻器应该是可以的。

    4:自适应死区时间等待 SW 节点降至 0V 、然后再打开 HS 或 LS FET、您可以在数据表中的 SW 节点波形中看到 LS 体二极管导通。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多