This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Ucc28780频率降低

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921607/ucc28780-ucc28780-frequency-decrease

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC28704

尊敬的团队:

客户想知道他们是否可以将频率降低到80KHz。 因为它们发现 MOSFET 在频率@160KHz 时过热。 客户还想知道频率是否会受到初级侧电感器的影响?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi

    是的、您应该能够将开关频率降低至80kHz。  如果客户在此类低频下运行、您可能需要考虑使用 UCC28704等替代反激式控制器。

    如果您更改频率、变压器设计也可能会更改。  您可以通过查看 数据表的第8.2.2.2节(第39页)来确定其变化情况。

    此致、

    Eric