This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:SYSOVP 错误

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167106/bq25708-sysovp-error

器件型号:BQ25708

您好!

你好。

客户正在 对使用2个 BQ25708充电器 IC 的产品进行编程。 但是 、当输出电压高于特定电平时、他会遇到问题、并发送命令来更改充电电流、在这种情况下、充电器 IC 会检测到 SYSOVP 错误并终止充电、因此他的问题如下:

1) 1)与 CELL_BATPRESz 上设置的电压相比、测量了什么电压来确定 SYSOVP?

事实上、为了消除此类问题、他将 CELL_BATPRESZ 电路固定在 REGN 的75.9%(使用包含330k Ω 串联电阻的电阻分压器进行1.04Mohm)。  他还在 E2E 上的一篇文章中读到、将 CELL_BATPRESZ 引脚固定到接地还会将 SYSOVP 电压设置为19.5V、他现在正在尝试这样做。

然而,问题仍然是一样的,即:
1) 1)如果 他要为2节电池充电、则充电器工作正常。
2) 2)如果他要为电量耗尽的4S 电池充电、则充电器也能正常工作。
3) 3)如果 他要为部分放电的4S 电池充电、则会立即触发 SYSOVP、或者在他尝试更改充电电流后触发 SYSOVP。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    加电后、检查 CELL_BATPRESZ 电压以确定 SYSOVP 条件。 在为4S 配置电阻分压器的情况下、SYSOVP 应设置为19.5V。 对于19.5V SYSOVP、4S 电池应有足够的余量。

    客户是否监测过 SYS 引脚、以查看 SYS 引脚上是否有任何可能触发 SYSOVP 的电压尖峰?

    Khalid