This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:将 TPS23758用作降压转换器

Guru**** 2392345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167490/tps23758evm-080-use-the-tps23758-as-buck-converter

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758TPS23755

大家好、团队、

我们使用 TPS23758作为降压转换器、尤其是通过 TPS23758获得 PoE 解决方案并生成3.3V 输出电压?

不是最优、但5V 输出电压也是可选的?

我们是否有适合它的参考设计?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    由于 TPS23758 PD 没有光电同步反激式直流/直流控制器、因此我们通常不将该器件用于降压转换器设计。 因此、我们没有适用于降压转换器的5V 或3.3V 的参考设计、只有反激式拓扑。  

    通常、对于2类功率降压拓扑、我们建议使用 TPS23755。 对于此器件、我们有一些适用于3.3V 和5V 的参考设计。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS23755、我已经看到了该参考设计。 我已经共享了。

    因此、TPS23758 实际上是降压转换器、"不工作"还是不推荐、因为我们尚未进行任何测试?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不一定是"不可实现"、 它是可以实现的、并且与 TPS23755非常相似、因为这些器件是 P2P。 我们之所以将 TPS23755而非 TPS23758用于降压转换器、是因为采用了辅助控制、可实现平滑转换。 由于它是非隔离式的、我们可以假设辅助电源将与输出电压相同、因此在输出端是 OR 运算的。

    TPS23758可以正常工作、并且几乎可以镜像 TPS23755的参考设计、由于上述原因、我们没有生产任何电流参考设计。

    非常尊重、

    Brandon Beader