This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:USB 和 AA 电池电源路径管理解决方案×2.

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166793/bq25730-solution-for-power-path-management-on-usb-and-aa-battery-2

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25620

我正在寻找具有电源路径管理功能的 USB (5V)和 AA 电池×2 (2~3V)解决方案。

(当系统负载高于 I_BAT 或 I_USB 时、另一侧提供电流填充间隙)

bq25730或其他 bq257xx 系列能否实现上述解决方案?

・如果是、是否有任何参考设计或应用手册?

・如果没有、是否有匹配的 IC?

※AA 电池的化学成分包括镍氢、碱性和锂离子电池。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    我们的大多数具有电源路径的充电器都可以执行此任务、例如 BQ25620。  您可以在此处找到更多电池充电器。  

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的回复、

    我认为 bq25620的 VBAT 为3.5V、与 AA 电池×2上的2V~3V 规格不匹配。

     bq25730或其他 bq257xx 系列是否正确选择?

    是否有 任何参考设计或应用手册?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25730是一款降压/升压充电控制器、支持高达16A 的充电电流。  BQ25171如何满足您的功率级别?