This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:镍氢电池充电器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920352/bq24172-nimh-battery-charger

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ2000

您好!

IC BQ24172是否可用于镍氢电池充电? 由于电池充电器 IC 列表中提到可以使用镍氢电池化学物质、但数据表中没有提到镍氢电池。

如果没有、那么是否有任何其他 IC 将电源路径优先级更改为 USB 电源和镍氢电池作为补充?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    如果镍氢电池的充电电压低于0.5C、则可以仅使用计时器终止、计时器可以使用 BQ24172的 TCC 引脚进行设置。  如果像这样使用、则应将通过 FB 电阻器的 BQ24172的 VBATREG 用作电池 OVP、而不是终端。  该概念在以下链接的应用手册中进行了更详细的解释:

    对于>0.5C 的镍氢电池快速充电、强烈建议使用-dV/dt 或 dT/dt 进行端接、以延长电池寿命。  具有此类内置终端的唯一 TI 充电器是具有外部 FET 的 BQ2000控制器。  我们可以添加另一个 FET 来实现直接电源路径。  

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    在我的应用中、我使用3.6V 的不可拆卸镍氢电池组(三节1.2V 串联电池)和 USB 作为优先电源。

    在这种情况下、当电池放电至80%、然后我连接 USB 供电时、BQ24172的计时器是否会从0重新启动? 在这种情况下、电池始终会过度充电。  该 IC 是否会在过充时进入涓流充电模式以提供保护?

    此外、在电池补充模式下 、AVCC 引脚上的最小电压应该是多少?  

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jain、

    电池稳压电压固定为4.2V。 重新连接适配器后、充电将在快速充电时再次开始。 如 Jeff 所述、如果没有外部电路、您永远不会正确端接。

    在补充模式下、电池通过 Q3的体二极管为系统供电。 如果适配器电压低于体二极管的 VBAT + VFWD、则始终会发生这种情况。

    我希望这对您有所帮助、

    Ricardo