This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于7.0.4版 GUI

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164427/tps25750-about-version-7-0-4-gui

器件型号:TPS25750

大家好、

 

我们的客户希望创建新的 bin 文件。

因此、它们使用7.0.4版 GUI、但 TPS25750无法正常运行。

此现象发生在7.0.3 GUI 中(请参阅以下 E2E)。

然后,此现象已通过“8713_ff_fixed_bin.bin”得到改善。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123076/tps25750-about-setting-of-sink-pdo/4207169#4207169

 

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

是否可以生成他们的设置 bin 文件?

(详细信息随附在文件中。)

目的是将 QB25792的设置从"8713_ff_fixed_bin.bin "更改为"QB25792 "。

e2e.ti.com/.../7723.EEPROM_2D8A9A5B5F00_221019.pdf

 

[设置摘要]

它们希望灌入20V/2.25A

BQ25792设置

 电池充电电压=16.8V

 电池充电电流=1.6A

 充电温度电流= 0.04A

 预充电电流= 0.32A

GUI 的-Config 页面为默认值

----

 

[第2季度]

我们无法使用7.0.4 GUI 解决此问题。

您能否检查7.0.4 GUI 中是否存在任何错误?

----

 

请尽快答复为荷。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    我将查看配置、并在本周结束之前返回给您。  

    关于 Q2、您能否详细说明哪些不起作用? PD 配置或电池充电器是否存在任何问题?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    [第1季度]

    感谢您的始终如一的支持。

    我们的客户有急事。

    请尽快答复。

     

    [第2季度]

    我们的客户无法通过7.0.4 GUI 创建正确的 bin 文件。

    现象是[Q1]。

    我们认识到我们的设置没有问题。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

    如果没有发现我们的设置问题,请调查7.0.4 GUI 是否有任何错误。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    客户是否无法使用 GUI v7.0.4生成全闪存二进制文件? 我可以生成新的二进制文件、但我想知道客户使用新版本的在线 GUI 时遇到了什么问题。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    可以、它们可以使用 GUI v7.0.4生成全闪存二进制文件。

    但是,TPS25750无法吸收20V/2.25A 的电流,因此无法满足我的预期。

    期望值:VBUS=20V

    结果:VBUS=15V

     

    此问题已在下面的主题中讨论。

    您说:“我们目前正在为 v7.0.4开发 GUI 更新,以解决此问题”。

    因此、我了解到我们可以使用"v7.0.4"来支持"灌电流20V/2.25A"。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123076/tps25750-about-setting-of-sink-pdo/4207169#4207169

     

    抱歉、我们的 bin 文件设置错误。

    如果设置正确、请检查" v7.0.4 "中是否存在任何错误。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    我将了解这一点、并在本周结束前生成一个有效的二进制文件。

    如果对此配置有任何其他要求、请尽早告知我。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    我将在收到新信息后再次与您联系。

    而且,我期待着听到您的声音。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    我将在明天发送一个更新的二进制文件、以便客户可以对其进行测试。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    随附的是基于提供的配置的完整闪存二进制文件。 确保根据客户 使用的电池配置(2S、3S、4S)、需要相应地放置 EVM 上的跳线。   

    谢谢、此致、

    林德华

    全闪存二进制文件: e2e.ti.com/.../7723_5F00_Config.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    感谢您向我发送正确的文件。

    器件工作正常。

     

    由"v7.0.4"生成的文件无法正常工作。

    我们猜"v7.0.4"有错误。

    如果是、您能否改善这种现象?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    感谢您的关注、我们正在努力解决此错误。  

    您能否确认20V 合同是否正常工作?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    他们需要继续进行评估。

    因此、无法在"20V 下进行验证。

    我很抱歉无法帮助您。

    您是否可以使用您现在掌握的信息继续考虑"v7.0.4"?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    我们已将这些信息考虑在内、并将在下一版本的 GUI 中实施这些修复。

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    您能告诉我们 GUI 下一版本的目标发布日期吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    一旦我们有了一个设定的时间表、将有一个常见问题页面来更新 GUI 的下一个版本以及将执行的修复程序。  

    谢谢、此致、
    林德华