This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:转换率控制计算

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2596, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921578/tps25910-slew-rate-control-calculations

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS2596

您好!

尝试理解方程11和12时、我有点困惑。  它似乎有些术语没有准确定义、或者至少我无法自信地对其进行解码。

在等式11中、术语 I (C-LOAD)与 I (CHARGE)有何关系?  我们正在计算电容充电时间、我知道这将使用流入电容器的净电流(即输入电流减去流出负载的任何电流)。  但是、当 I (CHARGE)= 11uA 时、任何超过该值的负载电流都意味着您永远不会为电容充电。

此外、我不太确定"选择小于5W/VIN 的器件负载"这句话是什么。 是指。  我无法仅选择我希望负载具有的电流。

对于我的应用、VIN=5V、I (LOAD)=1A、C (LOAD)=200uF。  我想将电压斜升至50mS 左右。  在启动期间、负载将具有最小消耗、因为它将处于复位状态。  这是一个简单的微控制器电路、具有几个低功耗传感器。

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我建议您在您的应用中考虑我们的最新器件 TPS2595和 TPS2596。  

    在等式11中、Icharge 是为栅极引脚上的 Cext 电容器(dVdt 电容器)充电的电流。 该电流不会为负载电容充电。 栅极引脚上的总电容和流入栅极引脚的电流将导致 dv/dt。 该 dv/dt 也会在启动期间反射到输出电容上。

    句子"将器件负载选择为小于5W/VIN。" 是指启动期间的负载电流。 由于该器件的功率限制为5W、因此不建议在启动期间负载电流大于5W/Vin、因为这将导致启动失败。 这是因为电子保险丝允许的所有电流都将流入负载、而不是为电容充电。

    根据您的应用规格、TPS25910可轻松使用、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    我建议更新方程式11、因为此处使用的术语最多会令人困惑。  我想我现在已经掌握了我需要的信息。

    James。