This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:问题

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921666/bq24072t-questions

器件型号:BQ24072T

您好!

对 BQ24072T 有一些疑问:

  • 当 OUT 引脚未充电且未连接 USB 时、其输出 BAT 电压。 是这样吗? 我们希望电池电压范围为2.8V 至4.2V。
  • 我似乎找不到相关信息。 当插入5V 充电器时、输出电压是多少? 它是否仍是 BAT 电压、还是 IN 电压?
  • 输出电流限制是多少?
  • 该 IC 可编程为高达1.5A 的各种充电电流。 如果我们将其编程为持续1.5A、它是否能够在所有低于1.5A 的充电电流下正常工作? 例如、如果我们从 USB PC 插入500mA 充电器、它是否会以500mA 的电流充电、而不会对编程为1.5A 的 IC 产生任何问题?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    1) 1)是的、正确。 当不存在输入电压时、输出电压将为电池电压。

    2) 2)当存在输入电压时、输出电压将为 VBAT + 225mV

    3) 3) OUT 最大电流为4.5A。

    4) 4)是的。 VINDPM 环路将确保输入电压不会崩溃、因此充电电流将减小至输入能够支持的任何值。