This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:我想通过微控制器 GIPO 引脚命令禁用 TL494 IC 的所有功能、该怎么做? 如果有人有建议、请执行 ping 操作。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167398/tl494-i-want-to-disable-all-the-functioning-of-the-tl494-ic-by-command-of-microcontroller-gipo-pin-how-to-do-that-if-anyone-have-a-suggestion-plz-ping

器件型号:TL494

我想通过微控制器 GIPO 引脚命令禁用 TL494 IC 的所有功能、该怎么做? 如果有人有建议、请执行 ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定您的意思是什么" TL494的所有功能"、但如果您的意思是"全部"、那么关闭器件将是禁用 TL494 IC 所有功能的唯一方法。 因此、关闭 VCC 将禁用"TL494的所有功能"。

    如果不是您的意思、请提供更多有关您的意思的说明。