This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于防止冷启动的降压转换器

Guru**** 2533460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166777/buck-converter-for-preventing-cold-cranking

主题中讨论的其他器件:LMR43620LM5149

是否有任何直流/直流降压转换器 IC 可在发生冷启动时直接从输入电压提供输出电压、并可产生多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝大多数可用的降压稳压器都基于 NMOS、自举电容器需要定期充电、因此占空比大约为98-100%。

    该器件可支持低至其最小输入电压的满负载电流。

    LM63635和 LMR43620是脱离电池运行的应用中需要考虑的降压转换器示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5149似乎更适合我的应用。 在产品数据表中、当输入电压小于5.2V 时、它会在典型应用中显示 Vout=Vin。 在这种情况下、我能否获得满负载电流? 此 IC 是否可用于在冷启动期间向低至3.5V 的电路供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    该器件可支持满负载电流、如果输入电压保持在3.5V 以上、该器件将继续在~100%占空比下进行调节。