Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1, TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22918
我的客户正在使用 TPS22918-Q1、并投诉 他们的延迟时间太长了2ms。 根据他们的应用(Vin=3.3V、CCT=1nF)、我从 数据表中找到了典型值 TD=590us 和 tr=1680us、其总和大约为2.3ms。 我与客户确认他们希望"延迟时间"(达到90%输出电压)小于250us。
我想知道 TPS22918是否具有延迟时间和上升时间更短的 P2P 部分? 如果客户降低 CCT、则根据8.3.3中的公式和表格、tr 将更短。 TD 将是什么? 客户正在使用大 Cout、是否会导致浪涌电流问题?
另一个问题是 有关时序特性的定义。 客户询问接通控制逻辑。 为什么 TON 和 TD 的起点是 Von 上升到50%以上? 根据数据表、阈值电压似乎为1V? 为什么 Von 不上升到1V 以上?
客户想知道 Von 上升到1V 以上和 Vout 分别上升到50%和90%以上的延迟时间。 您是否拥有推荐器件的此数据? 谢谢