This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:TPS22918-Q1延迟时间和上升时间

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921065/tps22918-q1-tps22918-q1-delay-time-and-rise-time

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22918

大家好、

我的客户正在使用 TPS22918-Q1、并投诉 他们的延迟时间太长了2ms。   根据他们的应用(Vin=3.3V、CCT=1nF)、我从  数据表中找到了典型值 TD=590us 和 tr=1680us、其总和大约为2.3ms。 我与客户确认他们希望"延迟时间"(达到90%输出电压)小于250us。

我想知道 TPS22918是否具有延迟时间和上升时间更短的 P2P 部分? 如果客户降低 CCT、则根据8.3.3中的公式和表格、tr 将更短。 TD 将是什么? 客户正在使用大 Cout、是否会导致浪涌电流问题?

另一个问题是 有关时序特性的定义。 客户询问接通控制逻辑。 为什么 TON 和 TD 的起点是 Von 上升到50%以上?  根据数据表、阈值电压似乎为1V? 为什么 Von 不上升到1V 以上?

客户想知道 Von 上升到1V 以上和 Vout 分别上升到50%和90%以上的延迟时间。 您是否拥有推荐器件的此数据? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您对 TPS22918-Q1的提问! 我已回答了您的一些问题、并要求您进行澄清、以便为您提供最佳解决方案:

    1. 对于 TPS22918-Q1、上升时间 tRISE 在10% VOUT 至90% VOUT 之间测得。 延迟时间、tDELAY、在50% VON 至10% VOUT 之间测得。 客户是否希望 tDELAY + tRISE < 250us?
    2. 如果负载电容器 CL 非常大、上升时间非常短、这可能是浪涌电流的问题。 客户使用的负载电容器的值是多少?
    3. 就时序特性而言、这只是一种用于计算 TPS22918-Q1的 Ton 的替代方法。 在我们的测试中、Von 具有非常快的压摆率、使 Von 和 VIH 的50%几乎同时发生。 以下是应用报告《负载开关时序》中的时序波形图、有助于更清楚地了解情况:

    此致

    Rachel Richardson

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的回复。

    1.是的、客户希望 tDELAY + tRISE < 250us

    2.负载电容为10uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    为了满足 tDELAY + tRISE < 250us 的要求、我们建议 CT=0。 当 CT=0时、tRISE ~ 95us (来自数据表)。 当 CT = 0时、延迟时间、tDELAY ~ 64us。 注意:延迟时间的这些共享数据仅供设计参考、TI 不保证这些数据的安全。

    此外、由于 CL = 10uF 不是太大的负载电容、因此它不应成为浪涌电流的问题。

    如果您对 TPS22918-Q1有任何其他疑问、敬请告知。

    此致、

    Rachel Richardson

    如果我的答复回答了您的问题、请单击 "此问题已解决" 按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    感谢您的回复! 我想 知道  、tDELAY ~ 64us 是您的组在 CT=0、Vin=3.3V 时使用 EVM 收集的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    是的、这是当 CT=0且 VIN=3.3V 时的上升时间和延迟时间。  

    如果您对 TPS22918-Q1有任何其他疑问、敬请告知。

    此致、

    Rachel Richardson

    如果我的答复回答了您的问题、请单击 "此问题已解决" 按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!