This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF347:LVDT 原理图中的电容值(AN-301精密传感器的信号调节)

Guru**** 1681120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167321/lf347-capacitor-values-in-lvdt-schematic-an-301-signal-conditioning-for-sophisticated-transducers

器件型号:LM3290

有人已经问 过这个问题、但答案直接发送给该人。 有人能告诉我这些价值观吗?

问题:

是否有人知道谁是以下应用手册的作者:

AN-301精密变送器的信号调节
http://www.ti.com/lit/an/snoa606b/snoa606b.pdf

问题与 LVDT 原理图有关(图14。 LVDT、下面)和一些电容值-其中一些没有给定的乘法器(uF、nF、pF);例如 :0.005、0.2、 0.01、0.1。

然后、在左上角有一个值为10的电阻器。 是10欧姆吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ruben、

    首先、没有标识符的电容器应全部采用 uF、这是从上面的段落中暗示的

    '在触发器处于低电平期间、允许2N3810电流源为0.01 μF μ F 电容器充电(波形 D、图9)。'

    这是一个不同的数字、但我确信整个假设都保持不变。

    此外、是的。 这应该是一个10欧姆的电阻器、请参阅以下关于发射极电阻的文章。

    https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/emitter-resistance.html 

    最棒的
    Jerry