主题中讨论的其他器件: UCC28740、 UCC28704、 UC2843
我们能否使用 TL494设计电池充电器并实现恒定电流和恒定电压充电? 基于 LiFePo4型电池的48V 电池组需要此功能。
如果您有参考设计、请分享相同的原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
洪鸿,您好!
更正了所附图纸中的续流二极管路径。 我们还添加了 MOSFET 卡块,以便更好地理解。
您能不能帮助您获得反馈?
洪鸿,您好!
随着 Arumugam 的更新、方框图中现在标记了续流二极管。 但我们仍在努力跟踪反馈路径、并将很快返回给您。 除此之外、如果您有任何其他问题、请告知我们。 我们正在进行重新设计、通过跟踪电路板上的组件来绘制电路。 我们还没有此设计的完整原理图。
在本设计之外如果您有任何符合我们要求的 CC/CV 充电器电路解决方案、请分享该参考设计。
此致、
Manjunatha。
洪鸿,您好!
图中给出了 TL494的反馈路径。 请分享您的反馈。
您好!
我有两个问题:
(1) u11变为电流限制、但我找不到 u11 连接到电流限制控制电路的位置。 您能不能帮助说明 u11的连接位置以及电流限制电路的位置?
(2)我假设 B+和 B-是您的48V 输出端子。 但您的电路显示了来自+12V_A 的 TL494反馈、即使用 TL494调节+12V_A 但我无法找到 如何在+12V_A 范围内调节48V (B+和 B-) 您能描述一下 TL494如何调节48V 电压吗?
洪鸿,您好!
感谢您的回复。
请在下面找到我们的答案并附上更新的方框图。
1. 是的。您的假设是正确的 B+和 B-是电池端子、根据我们的理解、+12V_B 用于通过光耦合器对 TL494进行反馈控制。 我们相信+12V_B 会间接控制 TL494输出 MOSFET (48V)
2. u11不是限流器,而是为栅极驱动器供电的稳压器。 对这种混乱表示歉意。
请确认我们的理解是否正确? 此电路是否符合 CC/CV 充电操作?
谢谢、此致、
Arumugam.p
你好,黄宏
我们对此一无所知。 因此、我们正在寻求您的意见。 我们通过跟踪 PCB 上的组件绘制了此原理图。 该单元应该是电池管理解决方案的一部分。
我们怀疑电路的这一部分- TL494与 UC2843的结合是 CC/CV 充电器解决方案。 我们需要您的帮助才能更好地理解该电路。 您可以就此分享您的意见吗?
您是否有其他可进行 CC/CV 充电的参考设计? 请分享详细信息。
此致、
Manjunatha
黄宏喜,
pdf 中已添加了一个高级电路。 请检查这是否足够好。
e2e.ti.com/.../BMS-Charger-and-switching-board_5F00_updated.pdf
此致、
Manjunatha
黄宏喜,
我们没有与设计人员联系。 我们有板、并尝试通过跟踪板上的组件来导出电路。 因此、图中所示的电路表示可能会有误差。 因此、我们正在寻求您的帮助来识别正确的电路。 此外、我们并未声称此电路是 CC/CV 充电器、而只是进行推测、因为此电路是电池充电器系统的一部分。 随附的 pdf 随附 UC2843电路的一些详细信息进行了更新。 但是、由于电路板上的组件跟踪困难、我们可能再次遇到错误或不完整的问题。
请提供建议或咨询我们当地的 FAE。 我们的班加罗鲁人是印度的基地。 您可以帮助我们连接我们的本地 FAE。 感谢您的耐心和支持。
此致、
Manjunatha