This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC28740, UCC28704, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919593/tl494-tl494

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UCC28740UCC28704UC2843

我们能否使用 TL494设计电池充电器并实现恒定电流和恒定电压充电? 基于 LiFePo4型电池的48V 电池组需要此功能。

如果您有参考设计、请分享相同的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压和充电电流是多少? 我假设您的电池电压为48V。

    对于恒压和恒流充电(CVCC)、您能否查看具有 CVCC 集成功能的 UCC28740和 UCC28704。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    输入电压为55V DC、充电电流为20A。 如您所述、电池组为48V。 我尝试通过研究电路板上的组件来创建原理图。 同样的内容复制在下面/随附(charger.jpg)。

    1.我想知道以下电路是否用作 LiFePo4电池的充电器。

    2.它是否处理电池所需的恒定电流和恒定电压充电?

    3.您能不能根据 TL494或其他控制器、建议采用上述输入和输出规格的充电器参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路显示 L1和 L2、当 M1、2、4、5导通时、 当前方向如两个红色箭头所示。 当 M1、2、4、5关闭时、L1和 L2没有续流路径。 因此、它看起来该电路不工作

    2.除非你详细说明如何提供反馈,否则我不能说。

    3.你可否先回答上述问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪鸿,您好!

    更正了所附图纸中的续流二极管路径。 我们还添加了 MOSFET 卡块,以便更好地理解。

    您能不能帮助您获得反馈?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Reactifier-block_5F00_updated_5F00_20200704.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪鸿,您好!

    随着 Arumugam 的更新、方框图中现在标记了续流二极管。 但我们仍在努力跟踪反馈路径、并将很快返回给您。 除此之外、如果您有任何其他问题、请告知我们。 我们正在进行重新设计、通过跟踪电路板上的组件来绘制电路。 我们还没有此设计的完整原理图。  

    在本设计之外如果您有任何符合我们要求的 CC/CV 充电器电路解决方案、请分享该参考设计。

    此致、

    Manjunatha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪鸿,您好!

    图中给出了 TL494的反馈路径。 请分享您的反馈。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Reactifier-block_5F00_updated_5F00_20200705.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有两个问题:

    (1) u11变为电流限制、但我找不到 u11 连接到电流限制控制电路的位置。 您能不能帮助说明 u11的连接位置以及电流限制电路的位置?

    (2)我假设 B+和 B-是您的48V 输出端子。 但您的电路显示了来自+12V_A 的 TL494反馈、即使用 TL494调节+12V_A 但我无法找到 如何在+12V_A 范围内调节48V (B+和 B-) 您能描述一下 TL494如何调节48V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪鸿,您好!

    感谢您的回复。

    请在下面找到我们的答案并附上更新的方框图。

    1. 是的。您的假设是正确的 B+和 B-是电池端子、根据我们的理解、+12V_B 用于通过光耦合器对 TL494进行反馈控制。 我们相信+12V_B 会间接控制 TL494输出 MOSFET (48V)

    2. u11不是限流器,而是为栅极驱动器供电的稳压器。 对这种混乱表示歉意。  

    请确认我们的理解是否正确? 此电路是否符合 CC/CV 充电操作?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BMS-Charger-and-switching-board_5F00_TI.pdf

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下+12V_B 如何控制48V 稳压吗?

    您的恒流控制是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄宏

    我们对此一无所知。 因此、我们正在寻求您的意见。 我们通过跟踪 PCB 上的组件绘制了此原理图。 该单元应该是电池管理解决方案的一部分。

    我们怀疑电路的这一部分- TL494与 UC2843的结合是 CC/CV 充电器解决方案。 我们需要您的帮助才能更好地理解该电路。 您可以就此分享您的意见吗?

    您是否有其他可进行 CC/CV 充电的参考设计? 请分享详细信息。

    此致、

    Manjunatha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还能展示一下 UC2843的电路吗?

    我没有57V 至48V CC/CV 的参考设计。 如果您需要此类参考设计、请联系您当地的 TI 销售人员、并寻求帮助、为您申请参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    pdf 中已添加了一个高级电路。 请检查这是否足够好。

    e2e.ti.com/.../BMS-Charger-and-switching-board_5F00_updated.pdf

    此致、

    Manjunatha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在您更新的中看不到 UC2843电路。 在您清楚地展示如何在电路中以恒定电压和恒定电流调节48V 输出之前、我无法评论此电路是否正常。

    您从哪里获得了电路板、您可以直接与设计人员沟通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    我们没有与设计人员联系。 我们有板、并尝试通过跟踪板上的组件来导出电路。 因此、图中所示的电路表示可能会有误差。 因此、我们正在寻求您的帮助来识别正确的电路。 此外、我们并未声称此电路是 CC/CV 充电器、而只是进行推测、因为此电路是电池充电器系统的一部分。 随附的 pdf 随附 UC2843电路的一些详细信息进行了更新。 但是、由于电路板上的组件跟踪困难、我们可能再次遇到错误或不完整的问题。

    请提供建议或咨询我们当地的 FAE。 我们的班加罗鲁人是印度的基地。 您可以帮助我们连接我们的本地 FAE。 感谢您的耐心和支持。

    此致、

    Manjunatha

    e2e.ti.com/.../BMS-Charger.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有符合您规格的现有设计。 如果您想获得适合您的应用的参考设计、请咨询您当地的 TI 销售办事处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有进一步的通信、我将关闭此线程。 您始终可以打开一个新的线程以满足其他支持需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要其他支持、请指定。 我已经向您建议、请您当地的 TI 销售办事处为您申请参考设计。

    如果您有关于 TI 器件的其他技术问题、请指明。