This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:如何连接引脚 ASC_EN &如果未使用 ASC?

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166868/ucc5871-q1-how-to-connect-pin-asc_en-asc-if-not-used

器件型号:UCC5871-Q1

尊敬的团队:

如果这两个引脚 ASC_EN 和 ASC 未使用、则应根据我的理解通过下拉电阻器将它们连接到 GND、对吧? 对下拉电阻器的建议是什么? 是否可以使用1k 欧姆?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sherry

    该器件的专家今天不在办公室。 他 明天应该能够回答。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用 ASC_EN 和 ASC、则应将它们良好地连接到接地端。  

    即使使用了它们、我们仍然建议使用下拉电阻器、以确保 MCU 输出为高阻态时逻辑状态为低电平。

    如果 ASC 和 ASC_EN 输入完全未使用、我建议使用更小的电阻器、即使是0欧姆电阻器、将 ASC 和 ASC_EN 输入直接接地。 可防止引脚上出现任何可能的噪声耦合。

    此致、

    Daniel