This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM82866A 固定输出选项

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPSM82864AA0SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166795/tpsm82866a-tpsm82866a-fixed-output-option

器件型号:TPSM82866A
主题中讨论的其他器件: TPSM82864AA0SEVM

您好!

我们希望在 TPSM82866A IC 中使用固定输出。 1.1V 输出选项是否有任何制造代码? 当我搜索 P/N 时、我找到 了 TPSM82866AA0SRDJR IC 编号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件型号没有不同。  固定输出电压通过电阻器进行设置。  请参阅 D/S 中的第8.4.4节

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 您还可以共享 TPSM82864AA0SEVM 的 Altium 文件吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常不提供 Altium 文件、我不确定它有多大用处、因为您无法访问相同的组件库。

    我们在 https://www.ti.com/product/TPSM82864A#cad-cae-symbols 上提供 IC 的符号和封装 

    以及 EVM 的光绘文件、网址 为:https://www.ti.com/tool/TPSM82864AA0SEVM#design-files 

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    Altium Designer 文件对封装库很有用。 如果您需要私下发送、我将请求友谊。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该可以向我发送一封私人邮件、而无需提出友谊请求。  如果这不起作用、您可以请求友谊。

    在私人邮件中、您能否分享您将如何使用 Altium 文件?  这是一个非常简单的电源模块、需要不到5个组件。  因此、我认为这不会节省太多时间。

    谢谢、

    Chris