This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:压降电压问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921375/lp5910-drop-out-voltage-concern

器件型号:LP5910

大家好、

客户存在 LP5910压降电压问题:

我们需要将1.1V/3A 降压转换为 LDO、并将 LDO 输入连接到 1.35V

LP5910的最小工作电压为1.3V。  是否有 任何较低的电压器件?  

1.35V 输出规格范围为1.283~1.49V。 LDO 压降是一个问题。

最大1.1V 电流为170mA

2.另请 在具有25C 和125C 的1.1V 输出下提供 LP5910压降与负载电流曲线。

 

谢谢!

 

此致、

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我认为 TPS7A10 在这里会更好。 一个关键的区别是、它需要 VBIAS 轨、该轨需要高于 VIN 才能工作。  

    对于问题2、我们可能需要获取数据才能在25°C 和125°C 时获得1.1VOUT 的 VDO。  鉴于新冠疫情、这可能需要一些时间。  

    这是否适合您?