This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723添加了系统开关

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161302/bq25723-bq25723-add-system-switch

器件型号:BQ25723

你(们)好

客户设计要求如下:

VIN 15V,Iin 最大10A,    Vcharge:3节  Icharge 10-12A,  

他们希望在系统端之间添加一个开关。 按下开关后、BQ25723可进入低功耗模式、Isys 限制为 uA 极点;

再次将开关按至高电平可打开 VSYS 电源。 它适用于适配器和电池。

 BQ25723似乎不合适。

请推荐 支持低功耗模式和性能模式硬件开关设置的芯片(功能与笔记本电脑的加电关键功能相似)

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否提供有关此请求的更多详细信息? 也许一张图、说明这应该是如何工作的? 您想要完全禁用充电器芯片还是在芯片上启用"低功耗模式"?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khalid Baiuti

    感谢您的回复。  

    客户回复我、我将关闭 此主题。

    谢谢

    星号