请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 你(们)好
客户设计要求如下:
VIN 15V,Iin 最大10A, Vcharge:3节 Icharge 10-12A,
他们希望在系统端之间添加一个开关。 按下开关后、BQ25723可进入低功耗模式、Isys 限制为 uA 极点;
再次将开关按至高电平可打开 VSYS 电源。 它适用于适配器和电池。
BQ25723似乎不合适。
请推荐 支持低功耗模式和性能模式硬件开关设置的芯片(功能与笔记本电脑的加电关键功能相似)
正在等待您的回复。
谢谢
星号