This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于 TPS53679电源序列

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921435/tps53679-about-tps53679-power-sequence

器件型号:TPS53679

您好!

数据表建议 TPS53679 加电:3.3V --> 5V --> PS_EN --> 12V --> VR_EN。

如果  PS_ON -->12V --> 3.3V --> 5V  --> VR_EN 是否正常?

我认为  建议的序列可以 监测"在施加12V 电压之前准备好控制 IC 和功率级可提供预启动 OVP 保护"。

其他序列无法 监控  预启动、但 TPS53679也可以正常加电。

理解是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenxing、

    感谢您的提问、您的理解是正确的、只要 VR_EN 是最后一个断言、就很好。

    谢谢。