请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53679 您好!
数据表建议 TPS53679 加电:3.3V --> 5V --> PS_EN --> 12V --> VR_EN。
如果 PS_ON -->12V --> 3.3V --> 5V --> VR_EN 是否正常?
我认为 建议的序列可以 监测"在施加12V 电压之前准备好控制 IC 和功率级可提供预启动 OVP 保护"。
其他序列无法 监控 预启动、但 TPS53679也可以正常加电。
理解是否正确?
谢谢!