This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400环路补偿和输出纹波

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166409/tps65400-tps65400-loop-compensation-and-output-ripple

器件型号:TPS65400

尊敬的团队:

我们的客户 必须调整 PMIC 补偿环路。 他们会看到1V 线路中的纹波、并希望减轻这种情况、同时调整补偿环路。

他们查看了应用手册 SLVA352A、了解补偿环路以及如何为每个组件计算正确的值、并查看了用于计算 TPS65400值的 Excel 文件、但在计算这些值后、该行中的纹波会更大。

 查找随附的2张图片及结果。 一种是当雷达发射线性调频脉冲时1V 线路中500kHz 的纹波、另一种是在相同线路中但在2、1MHz 的 FSW 下的纹波。 如您所见,在2,1MHz 时,“空闲”纹波比在500kHz…时大得多

他们还提到、使用和 Excel 计算的值略有不同;他们尝试使用公式和 Excel 计算的值、但两者之间没有很大差异。 他们写道:“我可以减少“大”纹波,调整 PMIC 的输出滤波器,按照 Excel 准则降低电感,但空闲噪声根本不会降低…”

请帮您解决此问题吗?

谢谢

  e2e.ti.com/.../6813.TPS65400_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose!

    如果您是指稳态纹波、则与环路补偿无关。

    通常、将该器件配置为 CCM 模式可以减少空载纹波。

    优化补偿只能缓解瞬态纹波。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shuai!

    默认情况下、该转换器配置为 CCM、是否可以修改任何其他配置以改善该情况? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alberto!

    在您的波形中、纹波看起来像是在空载时间内 DCM 运行。

    您能否在空载条件下捕获 SW 波形? 这可以证明器件是否处于 CCM 模式。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alberto!

    在您的波形中、纹波看起来像是在空载时间内 DCM 运行。

    您能否在空载条件下捕获 SW 波形? 这可以证明器件是否处于 CCM 模式。

    Shuai