This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:如何降低 Vgs 的噪声?

Guru**** 2535180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921486/iso5852s-how-can-i-reduce-the-noise-of-the-vgs

器件型号:ISO5852S

您好!

我将 ISO5852器件用于1700V SiC (C2M0045170P_CREE)。 拓扑是全桥转换器。

VCC 和 VEE 为+ 15V/-5V、我使用了米勒钳位引脚。

但 串扰是由栅极电压中的噪声引起的。

如何降低 Vgs 的噪声? 栅极驱动电路如下所示。

请提供建议。

谢谢、

金哲勋
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaehon、

    由于某种原因、您的图片未正确附加。 可以麻烦你再试一次吗?